Renesas Synergy™

FAQ 1006003 : オペアンプのスルー・レートとは、どういう特性ですか。

スルー・レート(SR)というのは、パルス入力応答性を規定するもので、ボルテージ・フォロワ回路(ゲイン=1)での出力応答を1μsあたりの電圧振幅で測定した値です。これが大きいほど、高速のオペアンプです。

 

 

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください