Renesas Synergy™

FAQ 103437 : 内蔵ROM有効ユーザモード-ユーザプログラムモード間のモード遷移は、FWP端子の設定のみで可能なのでしょうか?

内蔵ROM有効ユーザモード-ユーザプログラムモード間のモード遷移は、FWP端子の設定のみで可能です。リセットは必要ありません。ただし、内蔵ROM 有効ユーザモード-ユーザプログラムモード間のモード遷移は、CPUが内蔵フラッシュメモリをアクセスしていない状態で行なって下さい。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください