Renesas Synergy™

FAQ 103630 : キャッシュ制御レジスタ設定における注意点としては、何がありますか?

CCR へは、P4 領域のH'FF00 001C またはエリア7 のH'1F00 001C(MMUを使う場合)にロングワードサイズでアクセスして下さい。CCR レジスタにて設定を行います。注意点として、CCR の書き換えは非キャッシュのP2 領域のプログラムのみで行わなければなりません。CCR更新後に、P0 、P1 、P3 、U0 領域へのデータアクセス命令は、CCR 更新命令から4 命令以降に配置してください。また、P0 、P1 、P3 、U0 領域への分岐命令は、CCR 更新命令から8 命令以降に配置してください。

 

 

適用製品

SH7760
SH7751R
SH7751
SH7750S
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください