FAQ 103554 : 機能 : I/Oポート ; H8/3672グループのE7専用端子を使用しない場合は、どのように処理すればいいのでしょうか?

『Tiny/SLP E7 エミュレータユーザーズマニュアル別冊H8/3664F ,H8/3687F,H8/3694F ,H8/36037F ,H8/36057F ,H8/35049F接続時の注意事項(RJJ10B0045-0300H)』 を参照ください。

適用製品

H8/36014, H8/36024
H8/3672
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください