Renesas Synergy™

FAQ 1011271 : SLEEPINGピン(出力)はどのような使用を想定をされていますか?

CPUコア(Cortex-M3)がスリープモードに遷移したことをモニタする為の信号です。WFI命令を実行し、CPUコアがスリープモードに遷移するとSLEEPING信号は"H"レベルとなり、スリープモードから復帰すると"L"レベルになります。

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください