Renesas Synergy™

FAQ 103519 : パワーオンリセット機能を内蔵している製品としていない製品でリセット解除タイミングは違いますか?

パワーオンリセット機能を内蔵している製品は、RESN信号が'Low'から'High'になって131,072ステート後に内部のリセットが解除されます。

 

 

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください