Renesas Synergy™

FAQ 107105 : I2CバスI/Oエキスパンダ及びI2Cバスコンバータで2つのデバイスをカスケード接続する方法を教えてください。

(1)下図のように接続してください。

*1:LD端子はM62362ではBS端子、M62376ではEN端子になります

*2:DI端子はM62376では名称がSI端子となります

*3:DO端子はM62376では名称がSOI端子となります

(2)前段のDOと次段のDIは直接接続してください。バッファなどをいれると、タイミングが変わり正しく転送できなくなる場合があります。またCLK信号も同様に直接接続してください。

(3)M62376の3線式シリアルバスは他の製品の3線式シリアルバスとは仕様が異なりますので、M62376と他の製品を混載してカスケード接続をしないでください。

 適用製品

I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください