Renesas Synergy™

FAQ 103243 : H8/3069Rグループにあるユーザブートとはどんなものですか?

ユーザのアプリケーションに併せて、ユーザがブートプログラムを作成することにより 様々なインタフェース(ATAPI、CAN、USB I/F他)を介してユーザプログラムを内蔵の Flash ROMに書込みができます。(詳しくは、 H8/3069Rグループのサイトをご覧ください。)

適用製品

H8/300H
H8/3069R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください