Renesas Synergy™

FAQ 103850 : クロック出力端子 CLKOUTは、メモリ拡張モード時に使用できないか?または、同等の機能はないか?

CLKOUT出力は、メモリ拡張モードおよびマイクロプロセッサモード時、RDY端子となり、使用することができません。CLKOUT端子の代わりに、BCLK端子またはタイマAの出力端子をご使用ください。

適用製品

M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/30P
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください