Renesas Synergy™

FAQ 103354 : A/D変換器の最小変換時間を教えて下さい。

 A/D変換器の変換時間の設定はA/D変換器内部のクロックセレクトビット1、0で 決定します。
 変換時間を最短にするにはクロックセレクトビット1、0で最も分周率の低い設定を選択して下さい。
 しかし周辺クロック周波数とクロックセレクトビット1、0の関係には制約があります。
 たとえば、SH7046シリーズ、SH7047シリーズ、SH7144シリーズではクロックセレクトビット[1,0]=b'11(P/4)の 設定はP≦25[MHz]という制約があるため、周辺クロック周波数と変換時間の関係は以下 の表のようになります。

 

ビット設定 CKS1=0 CKS1=1
CKS0=0 CKS0=1 CKS0=0 CKS0=1
変換時間設定 PΦ/32 PΦ/16 PΦ/8 PΦ/4
周辺クロック
周波数
40 (MHz) 26.4 (µs) 13.3 (µs) 6.7 (µs) 設定禁止
25 (MHz) 42.2 (µs) 21.2 (µs) 10.6 (µs) 5.4 (µs)

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください