Renesas Synergy™

FAQ 1009169 : マイコンのポートにハイ・レベルを出力できない。

(1) ポート・モード・レジスタで出力モードに設定していますか。
   ポート・レジスタに"1"を設定するだけでは、出力になりません。

(2) オープン・ドレインのポートなら、プルアップ抵抗を接続していますか。
   プルアップをしなければ、ハイ・レベル駆動要因がありません。

(3) アナログ入力兼用ポートなら、アナログ電源を供給していますか。
   アナログ入力が兼用の場合、デジタル出力の電源がアナログ電源になっていることがあります。
   その製品の入出力回路図をご参照ください。

(4) 低電圧動作デバイスのCMOS出力を高電圧動作デバイスに直接入力していませんか。
   たとえば、3.3Vや2.5Vでの動作デバイスの出力を5V動作デバイスに入力して、5V電源に抵抗でプ    ルアップしても、十分なハイ・レベルを確保できません。また、その出力バッファに5V以上の耐圧がな   ければ、劣化促進による市場不良の原因にもなります。
   5V耐圧以上のオープン・ドレーン・バッファでのトレラントが必要です。

 

 

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください