Renesas Synergy™

FAQ 1008786 : 半導体製品が内部破壊した場合、どのような動作をするのですか?

動作は特定できません。
破壊の故障モードには、ショート、オープン、オーミック(抵抗性)の3通りがあります。
いずれになるかを事前に特定する事はできません。
また、これらの故障モードと他の内部回路への影響は特定できません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください