Renesas Synergy™

FAQ 105476 : ユーザモードとユーザプログラムモード間のモード遷移は、FWE端子の設定のみで可能ですか?

ユーザモードとユーザプログラムモード間のモード遷移は、FWE端子の設定のみで可能です。 リセットは必要ありません。

 

適用製品

SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください