Renesas Synergy™

FAQ 1004925 : ルネサスのUSBホスト・ペリフェラルコントローラは水晶振動子の代わりに、クロック発振器を使用できますか。

PLLやクロックの停止処理(PWDOWNとGSUSPENDビットを1に設定)をしなければ、外部クロック発振器を使用することができます。

適用製品

USB2.0 Host/Peripheral Controller
M66596, R8A66597
UPD720150
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください