Renesas Synergy™

FAQ 105129 : バスオフ状態をわざと発生させるには、どのような手段がありますか?

以下のような手段があります。

(1)ボーレートを変えて通信し、他ノードからエラーを起こさせる。

(2)CAN_H とCAN_L をショートさせる。
CAN_H とCAN_L をショートさせることで、バスのレベルがレセシブになります。
SOF でドミナントを送信しても、バスがレセシブであるためレセシブを受信し、エラーが発生します。

(3)CRx 端子をVccにショートさせる。
CRx 端子は"H"レベルに固定され、常にレセシブを検出します。
SOF でドミナントを送信しても、レセシブを受信するためエラーが発生します。

適用製品

R8C/22
R8C/23
R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z
R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z
R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/29
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください