Renesas Synergy™

FAQ 107291 : HD26LS32Aの未使用端子の処理を教えてください。

HD26LS32Aの未使用端子の処理についてですが、出力ピンはオープンでお願いします。
また、入力ピンにつきましてもオープンで基本的には問題はありませんが、
雑音の影響を受けやすいので信頼性を高めたい場合は下記のような処理をお願いします。
HD26LS31の入力につきまして適当な値(1KΩ程度)の抵抗を介してプルアップ又はプルダウンをお願いします。
HD26LS32Aの入力も同様に適当な値(1KΩ程度)の抵抗を介してプルアップ又はプルダウンしていただくのが適当ですがHD26LS32Aは作動入力のため、
入力の片方のピン(A)はプルアップ、もう一方(B)はプルダウンと両入力に電位差を付け、出力を確定させるようにしてください


キーワード:空き端子処理

 適用製品

シリアル通信用IC
非同期シリアル通信コントローラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください