Renesas Synergy™

FAQ 1010207 : SHで外部パルス幅測定時、TCNTx_5の値は、TGRx_5へ取り込まれるのでしょうか?

Q : 質問

ハードウェアマニュアルのMTU2の章にある図「外部パルス幅測定の設定手順例」(SH7286の場合、
図11.87)の【注】3.には“TCNT値は、TGRへキャプチャされません。”と記載されています。
一方、TSR_5の各フラグビットのセット条件の記載には、“外部入力信号のパルス幅測定として機能している
場合、TCNTx_5の値がTGRx_5に転送されたとき”と記載されています("x"はU, VまたはW)。
外部パルス幅測定時、TCNTx_5の値は、TGRx_5へ取り込まれるのでしょうか?


A : 回答

相補PWMモードと組み合わせ時は、山 or 谷のタイミングでTCNTx_5の値をTGRx_5に取り込みます。
相補PWMモードと組み合わされていない時は、TCNTx_5値のTGRx_5への取り込みは行わず、TSR_5の
各フラグビットもセットされません。

 

適用製品

SH7285, SH7286
SH7214, SH7216
SH7231
SH7239, SH7237
SH7211
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7131, SH7132, SH7136, SH7137
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください