Renesas Synergy™

FAQ 103930 : リセット解除後、CPUはどのクロックで動作するか?

  • R8C/1xシリーズ、R8C/2xシリーズ
    CPUは低速オンチップオシレータクロックの8分周で動作します。
  • R8C/3xシリーズ、R8C/Lxシリーズ、R8C/Mxシリーズ
    CPUは低速オンチップオシレータクロックの分周なしで動作します。

 

適用製品

R8C/1x
R8C/2x
R8C/3x
R8C/Lx
R8C/Mx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください