Renesas Synergy™

FAQ 105433 : R8C/10~R8C/1Bグループのオンチップオシレータの発振安定時間は?

低速オンチップオシレータの発振安定時間:

  • Typ.16us(125kHz時)

高速オンチップオシレータの発振安定時間:

  • R8C/11、R8C/13グループ
     Typ.250ns(5V、25℃、HR1=40h)
  • R8C/14~R8C/1Bグループ
     Typ.10us(5V、25℃、HRA1=出荷時の値)

上記発振安定時間は参考値であり、保証するものではありません。
また発振安定時間待ちをしていない場合でも、クロックが供給されるまでプログラム実行が停止しますが、暴走することはありません。

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください