Renesas Synergy™

FAQ 106777 : ハードウエアマニュアルの電気的特性に記載している、平均出力電流とは何か?

平均出力電流とは、100msの期間内での出力電流の平均値です。
R8C/25グループを例に説明します。ポートP2_0の場合、"L"尖頭出力電流が最大 40mA、"L"平均出力電流が最大20mAの両方を満たす必要があります。これらを満たす 一例として、50ms間が40mA、50ms間が0mAであれば、平均出力電流20mAを実現で きます。もちろん、100ms間連続で20mAを流すことでも実現できます。
ただし、"L"平均総出力電流最大80mAを満たす必要があります。

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください