Renesas Synergy™

FAQ 1002551 : 発振子メーカで発振の保証をすれば、マイコンでの使用は問題ないのでしょうか?

はい、そのようにお考えください。
なお、発振子メーカの保証条件につきましては発振子メーカへご確認ください。
ただし、発振子メーカが、マイコンの特性のばらつきを含めて保証できるかのかどうかには問題が残ると思いますが、 基本的にはそのようにご理解を頂いて結構です。

適用製品

UPD78002xA
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください