Renesas Synergy™

FAQ 105088 : XIN端子へのクロック供給を発振子ではなく、外部クロックを使用する場合、クロックのAC特性を知りたい。 [2002/05/22]

外部クロックをXIN端子へ入力する場合のAC特性を以下に示します。

(条件)
VCCE=5.0±0.5V、またはVCCE=3.3±0.3V
VCCI=FVCC=VDD=OSC-VCC=3.3±0.3V
Ta=-40~125℃

記号項目規格値単位
最小最大
tc(XIN) XIN入力サイクル時間 100 200 ns
tw(XINH) XIN入力"H"パルス幅 35   ns
tw(XINL) XIN入力"L"パルス幅 35   ns
tr XIN入力立ち上がり時間   10 ns
tf XIN入力立ち下り時間   10 ns

図1.クロックタイミング

 

  注1.   XOUT端子はオープンとし、寄生容量を10pF以下としてください。
  注2.   PLL安定時間確保のため、発振が安定してから10ms以上の期間は、RESET#端子を"L"レベルにしてください。

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください