Renesas Synergy™

FAQ 103514 : ビット操作命令の注意事項はありますか?

ハードウェアマニュアル ビット操作命令の本文中にもありますが、ライト専用ビットを含むレジスタには注意が必要です。ライト専用ビットを含むレジスタのビット操作を行う場合は実行に問題ないか検討をお願いします。

 

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください