Renesas Synergy™

FAQ 104898 : 【パッケージ】 はんだ条件について、記載されている資料はあるか。[2003/02/06]

納入規格書を参照してください。納入規格書をお持ちでない場合は、営業へお問合せください。 (#103122)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください