Renesas Synergy™

FAQ 106846 : ハードウェアリセット動作が正常でない(暴走する)。原因は?

まず、リセットベクタに格納されている番地に飛んでいるか / いないかを、ご確認ください。
リセットベクタに格納されている番地に飛んでいない場合、リセット入力が規定通りかをご確認ください。リセットベクタに格納されている番地に飛んだ後に暴走している場合、スタックポインタ、割り込みベクタテーブルの設定などを、ご確認ください。
また、フラッシュメモリのFFFFFh番地のビット0が“0”の場合、ウォッチドッグタイマが自動的に起動します。FFFFFh番地をご確認ください。

適用製品

M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/5L
M16C/56
M16C/5LD
M16C/56D
M16C/5M
M16C/57
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください