Renesas Synergy™

FAQ 107338 : R8Cファミリマイコン用のI/Oスクリプトのサンプルプログラムはないでしょうか?

M16C, R8Cシミュレータデバッガには、M16C/60シリーズマイコン用のI/Oを シミュレーションするためのスクリプトサンプルファイルを添付しています。 このファイルを参照して、R8Cファミリ用のI/Oスクリプトファイルをお客様にて作成ください。
サンプルファイルの使用方法については、製品に添付の 「I/Oスクリプトサンプルプログラムのご紹介」マニュアルをご参照ください。

参考として、タイマRAの動作を定義したI/Oスクリプトサンプルファイルを 以下からダウンロードしていただけます。(ダウンロード後、解凍してご使用ください。)
サンプルファイル名: timerRA_TMode.zip

注意:I/Oスクリプトのサンプルファイルについては、弊社では 簡単な動作確認のみしております。使用される場合はお客様にて 十分に評価をお願いいたします。

 

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください