Renesas Synergy™

FAQ 1005852 : ツェナー・ダイオードを過電流でヒューズのように焼き切りたいのですが、 確実に絶縁状態に切断する条件はありますか?

ツェナー・ダイオードは、逆バイアスで定電圧を確保するための素子ですので、 そのような破壊用途は想定しておりません。
したがいまして、そのような使い方はしないでください。そのような特性データもありません。

なお、半導体製品の破壊モードは、オープン、ショート、 オーミック接触のいずれもあり得るため、特定はできません。

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください