Renesas Synergy™

FAQ 1006582 : EEPROMの使用上の注意点はなにか

EEPROMTMは電源が切れてもデータを保持できますが、通常のRAMのように簡単に書き込んだり読み出したりはできません。専 用の制御回路を使用して、書き込む必要があります。また、読み出しについても、通常は電力消費を抑えるために読み出せないようになっている場合があり、読 み出す前に読み出し回路を動作させる必要があります。書き込みについてはFAQのマイコン内蔵されているEEPROMについても参照ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください