Renesas Synergy™

FAQ 103559 : H8/3664に内蔵されているI2Cバスを使用して外部EEPROMのリード/ライトを行いたいのですが、方法を教えてください。

I2Cバスを使用したEEPROMのアクセス例は アプリケーションノート の『シリアルEEPROM(I2C EEPROM)のアクセス』に掲載されておりますのでご参照ください。

 

適用製品

H8/3664
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください