Renesas Synergy™

FAQ 1006130 : フォトカプラ・フォトMOSFETのデータシートにACでの絶縁耐圧が載っていますが、DCでの絶縁耐圧を教えてください。

フォトカプラやのフォトMOSFETの絶縁耐圧は、一般的に入力端子-出力端子間に印加できる交流電圧の最大値を実効値(r.m.s.:Root mean square)で表示し、絶縁耐量を保証しています。
DCでの規定はありませんが個別に対応させていただいておりますので、お取引いただいております販売店経由でご相談ください。

適用製品

青紫レーザ
光センサ
光ストレージ
光通信デバイス
フォトカプラ
高速カプラ(アナログ出力)
高速カプラ(ディジタル出力)
高速カプラ(CMOS出力)
アイソレーション・アンプ(アナログ出力)
アイソレーション・アンプ(ディジタル出力)
光MOS FET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください