Renesas Synergy™

FAQ 106638 : SCIFを使用予定ですが、TxD端子,RxD端子はPull-UP処理が必要でしょうか。

TxD端子,RxD端子共にPull-UP処理をしてください。
TxD端子はリセット中はハイインピーダンス、リセット後はポート入力(初期値はポート入力)となっていますのでプルアップ処理は必要です。また、 SCIFの初期値では、ピンファンクションコントローラ設定後からTE設定まではTxD端子として機能しません。従ってSCIFの初期設定では、シリアル ポートレジスタのSPB2IOビットとSPB2DTビットを"1"に設定したあとピンファンクションコントローラでTxD端子機能を選択するようにして下 さい。

RxD端子も不定値入力を防ぐためにPull-UP処理をしてください。

 

適用製品

SH7211
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください