Renesas Synergy™

FAQ 1006164 : 高速フォトカプラ:PS9117A(IC出力、高速10Mbps)の電気的特性にCTR特性が掲載されていません。どうしてですか?

PS9117Aはディジタル信号(H/L)で出力する機能を有します。この信号伝達における入力と出力の関係は、下記真理値表にて示されます。



ここで出力を「H」から「L」へと変化させる為には、電気的特性に記載する伝達特性・スレッシュホールド入力電流(H→L):IFHL(TYP.:2mA、MAX.:5mA)以上の入力電流を流す必要があります。この電流が供給されると出力はHからLへと変化します。
尚、出力を「L」から「H」へと変化させる為には、入力電流をIFHL以下とします。



この様に入力電流の値を制御することにより信号伝達を行う為、CTR特性は設計パラメータとして不要であることから掲載をしていません。

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください