Renesas Synergy™

FAQ 107082 : 電源や基準電圧端子が複数ある場合、それらの電圧の大小関係はどうなっているでしょうか?

(1)M62352/M62352A, M62353/M62353A, M62354/M62354A, M62366, M62367, M62368の場合:

 VCC ≧ VDD(VrefU) > VSS(VrefL) ≧ GND です。VSS = GND を推奨します。

(2)M62362, M62363, M62364の場合:

 VDD ≧ VDAref, VIN1~3(またはVIN1~8) , VDAref ≧ GND です。

 VIN1~3(またはVIN1~8)と VDAref の大小関係は問いません。

(3)M62370, M62371の場合:

 VCC ≧ VDD1, VDD2 > VSS1,VSS2 ≧ GND です。

(4)M62383 の場合:

 VCC ≧ VREFx,VREFy > GND です。

(5)M62384の場合:

 VDD ≧VCC ≧Vref > GND です。

(6)M62392, M62393の場合:

 VDD ≧VCC ≧VrefU1,VrefU2 >VrefL ≧ GND です。

(7)M62376の場合:

 電源投入順序は VCC → VDD(VrefU)ですが、投入後は

 VDD(VrefU) ≧ VCC > GND です。

(8)上記関係が満足されないと、最悪の場合はICの破壊に至る場合がありますのでご注意ください。

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください