Renesas Synergy™

FAQ 1006023 : オペアンプのデータ・シートに「入力抵抗」が書かれていないのですが?

入力抵抗(Ω)は、データ・シートの電気的特性に記載がある入力バイアス電流(A)から単位電圧(1V)当りR=V/Iとして求められます。

uPC151の場合を例として示します。

  MIN. TYP. MAX. 単位
入力バイアス電流 - 80 500 nA
入力抵抗 2 12.5 -

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください