Renesas Synergy™

FAQ 106916 : 電源投入後のEthernet自動交渉で、10回に2回程度の頻度で失敗し通信ができなくなります。何が原因でしょうか?

まずEthernetケーブルがはずれていないことを確認してください。原因として2つ考えられます。
1つは自動交渉完了待ち時間が短かすぎる場合です。数秒かかることがありますので待ち時間を長めにしてください。
もう1つは、内蔵PHYのレジスタ0のResetビット(ソフトウエアリセット)を使ってPHYをリセットしている場合です。
TECHNICAL UPDATE TN-SH7-A577A/J「SH7619のPHYソフトウエアリセット不具合について」に記載してますが、PHYのレジスタ0のResetビットは使用しないでください。ハードウエアマニュアル23.3 動作説明の箇所に記載していますように、内蔵PHYのリセットは必ずPHYIFCRレジスタのco_resetbビット(モジュールリセット)を0に設定し実行してください。

適用製品

SH7619
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください