Renesas Synergy™

FAQ 103241 : DC特性の消費電流の見方について、『条件2.7V~5.5V、通常動作時 Icc 45mA(Typ),60mA(max) 』 この数値は、何Vの時の値でしょうか?

H8S/2132Fの動作電源電圧は3.0~5.5Vです。 上記消費電流のtyp値は3.0V時、max値は5.5V時です。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください