Renesas Synergy™

FAQ 107133 : 使わない端子の処理方法を教えてください。

使用しない端子(ピン)は下記のように扱ってください。

(1)入力専用端子: 入力をVCC(またはVDD)またはGND(またはVSS)のインアクティブになる方につないでください。

(2)出力専用端子: どこにもつながないで、開放にしてください。

(3)入出力兼用端子: 出力端子に設定し、上記(2)と同様に開放にしてください。

適用製品

D/Aコンバータ
I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください