Renesas Synergy™

FAQ 104751 : 【I/Oポート】 ポートに付加できる外付け容量について [2006/10/26]

(1) CMOS3ステート入出力ポートの場合
ポートに外付け容量を付加する場合は、100pF以下にしてください。

(2) 入力専用ポートの場合
特に制約はありません。外部に接続する回路の特性に応じて選択してください。
(#101898)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください