Renesas Synergy™

FAQ 1009890 : SRAMでNCピンはどのような信号処理を行えば良いですか?

当社SRAMのNC(Non Connection)ピンは内部接続しておりませんので、どのレベルに接続頂いても、または無接続でも問題ありません

適用製品

Low Latency DRAM
Asynchronous SRAM
Network SRAM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください