Renesas Synergy™

FAQ 107423 : バッチファイルの実行において、下記のようなコマンドを実行すると”Too many parameters”のエラーが出ます。

ファイルパスにスペースが含まれている場合、正しく認識されません。 以下にあるようにTCL (Tool Command Language) の有効/無効によってファイルパスの指定方法を変更してください。

  1. TCL が無効
      >tcl(ret)
      >tcl disable の場合

      >FL "C:¥Program Files¥Renesas¥tutorial.abs"
  2. TCL が有効
      >tcl(ret)
      >tcl enable の場合

      >FL ¥"C:¥¥Program Files¥¥Renesas¥¥tutorial.abs¥"

 

適用製品

SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
R32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
M32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
740ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
E10A-USB
E8a
E10T-USB
E30A
E10A
E10T
E8
E7
M30870T2-CPE
M30850T3-CPE
M3062PT3-CPE
M3028BT2-CPE
R0E521000CPE00
R0E436640CPE00
M38000T2-CPE
E100
E200F
E6000H
E6000
PC7501
PC4701U
R8C UART モニタプログラム
M32C M16C UART モニタデバッガライブラリ
M32C M16C UART モニタプログラム
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください