Renesas Synergy™

FAQ 103611 : 動作電圧が5Vと3Vの製品はありますか?

H8/36087グループは動作電圧が3Vとなります。

3Vで高速動作が必要な場合はH8/36087グループを使用してください。

その他の製品は、動作周波数が2-10MHzのとき、動作電圧は2.7- 5.5V(F-ZTATは、Min=3.0V)になります。

また、動作周波数が2-16MHzのとき、もしくは2-20MHzのとき動作電圧は4.0-5.5Vとなります。

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36087
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください