Renesas Synergy™

FAQ 1010346 : 型名の温度特性"D"と"P"の違いは?

下記の違いがあります。発注時にご注意ください。

Dバージョン(-40~85℃):標準品質バージョン
Pバージョン(-40~85℃):高信頼性バージョン

適用製品

R32C/116A, R32C/117A, R32C/118A
R32C/116, R32C/117, R32C/118
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください