Renesas Synergy™

FAQ 103350 : 許容信号源インピーダンスについて、MAX値を超えた場合どのような不具合が発生するのでしょうか?

規定値を超えた場合、AD変換精度が保証できなくなります。この規格は、サンプル&ホールド回路の入力容量をサンプリング時間内に充電するために設けていますので、特に信号源のインピーダンスが大きくなることで、デバイスの信頼性が下がる事はありません。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください