Renesas Synergy™

FAQ 107506 : SH767xでのEthernet通信性能はどのくらいでしょうか?

Ethernetの実効転送速度はEthernetドライバ、TCP/IPプロトコルスタック、評価条件に依存します。
弊社にて評価した実測値(Max)は以下のとおりですが、この値は参考値であり、その性能を保証するものではありません。

TCP送信性能
48.7Mbps
  TCP受信性能
55.1Mbps
     
UDP送信性能
70.8Mbps
  UDP受信性能
73.0Mbps

 

適用製品

SH7670
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください