Renesas Synergy™

FAQ 1008945 : 製品について、環境関連の規制と、それに対する取り組みはどうなっていますか。

環境関連については、欧州連合EUが次のような指令を制定しており、当社の製品が該当するRoHS指令について、対応を推進しています。

RoHS :特定有害物質使用制限(2006.7施行)
WEEE :廃電気電子機器指令(2005.8までに各国実施:部品は除外)
ELV :廃自動車指令(2003.7施行:電気部品は除外)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください