Renesas Synergy™

FAQ 105488 : SDRAMへのアクセスができない場合、確認すべき項目はありますか?

下記の内容について確認してください。

1.SDRAMで使用する端子が、ピンファンクションコントローラ(PFC)で選択されているか、確認してください。

  SH7206のSDRAMインタフェースは、複数の端子に割り付けられているものがあります。

2.AC特性切り替えレジスタ(ACSWR)の設定を確認してください。

 クロックモード2で使用する場合は、必ずACSWRを設定する必要があります。

3.SDMR(シンクロナスDRAMモードレジスタ)の設定が正しく行われているか、確認してください。

4.RTCSR(リフレッシュタイマ/コントロールレジスタ)およびRTCOR(リフレッシュタイムコンスタントレジスタ)により設定されたSDRAMのリフレッシュサイクルの間隔が、SDRAMの規格値を満たしているか、確認してください。

5.SDRAMの各信号の、セットアップ時間、ホールド時間が満たされているか、確認してください。

 

適用製品

SH7206
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください