Renesas Synergy™

FAQ 1008667 : 電源電圧 Vdd = -0.3~7.0(V)、入力電圧Vin = -0.3~Vdd+0.3(V)となっているので、 入力端子には -0.3~7.3(V)まで印加してよいのですね?

いいえ、絶対最大定格の項目は独立した定義になっています。
この場合、電気的特性(DC特性)がたとえば Vdd = 5V±10% であれば、Vin = -0.3~5.8(V)です。
このことは、動作温度範囲についても同様に独立条件です。

また、正常動作の保証値は、あくまでも電気的特性(DC特性)の範囲内です。
これを越えると、絶対最大定格に近づくほど、劣化が進みます。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください