Renesas Synergy™

FAQ 103224 : H8/3048FからH8/3048F-ONEに置き換える際、基板はそのまま使用できますか?

"いいえ。周辺機能は同一でプログラムは流用可能ですが、ピン配置が若干異なります。

1pin端子がVCL端子となり処理が必要になります。

また書込み/消去に必要な12V電源が不要となり単一電源仕様に変わりました。

詳細はハードウェアマニュアルをご参照ください。"

 

 

適用製品

H8/300H
H8/3048B
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください