Renesas Synergy™

FAQ 1010869 : 長期製品供給プログラム(PLP)対象製品はどのような基準で選定されていますか?

以下の製品選定条件に基づいています。
1) 当社WEBに掲載している製品(例えば、カスタム品や特定用途限定品等ではない製品)
2) 一般的に長期の製品供給を要求される産業用途等の製品 (自動車向け製品は対象外:FAQ NO : 1010870
3) 当社選定基準に合致した製品

適用製品

長期製品供給プログラム
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください