Renesas Synergy™

FAQ 103181 : SCIのレジスタとIICのレジスタが同じ番地に割り当ててありますが、SCIとIICは同時に使用できないのでしょうか?

H8S/2633グループ,H8S/2634グループ は、SCIとIICを同時に使用できません。

その他の製品はSCIとIICを同時に使用できます。その際、SCIのSMR,BRR,SCMRレジスタを先に設定後、IICのICCR,ICSR,ICDR/SARXレジスタに切り替えてご使用して下さい。

 

適用製品

H8S/2643
H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635
H8S/2633
H8S/2268, 2264
H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227
H8S/2189R
H8S/2168
H8S/2148, 2144
H8S/2140B
H8S/2138, 2134
H8S/2125
H8S/2128, 2128S, 2124
H8S/2117, 2117R
H8S/2116
H8S/2114R
H8S/2111B
H8S/2110B
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください